我们的推动力:永远向前

我们推动着整个世界。日复一日。90年。不管是传送带、灌装设备,还是集装箱起重机:我们的驱动技术是现代化机械和设备制造业的固定组成部分。我们自身也在积极行动,从根本上影响着驱动技术的未来。未来也是如此。

SEW-EURODRIVE生产驻地和代理商的总部位置

通过激活地图,谷歌将向美国传输数据。更多内容请见我们的{数据保护-链接}。

向上

我们的业务范围:可满足任何要求

  • MOVI-C®自动化模块

    MOVI-C®自动化模块

    无论是实施简单的还是复杂的运动控制应用:使用MOVI-C®,您将一站式获得适用于通用整体解决方案的完整自动化模块。因此,您可始终根据自己的要求将单轴和多重应用个性化地组合起来:从用于规划、调试、运行和诊断的软件,到电子控制和调节设备,再到机械驱动装置、减速电机。

  • 减速电机和变频器技术

    减速电机和变频器技术

    我们的减速器、电机和减速电机分为多种规格和传动比,也可选择性地采用不锈钢或防爆设计,并且它们可以根据模块化原理相互灵活组合。变频器技术是我们业务范围的完美补充,因此,您可以获得由SEW-EURODRIVE提供的驱动装置解决方案——根据您的应用需求和要求进行个性化调整。

  • 工业减速器

    工业减速器

    在原材料开采、加工技术、木材工业或者建筑行业——随处都是在极端条件下作业的驱动系统。不管是气候冷、热,还是污垢和高负荷,都无法损坏我们结实耐用的工业减速器。其驱动扭矩高达4,000 kNm,可以完成高难度作业,并且达到最大可靠性。

  • 分散式驱动和机电一体化技术

    分散式驱动

    您的设备规划中是否以分散式安装为主?我们可以提供各式分散式技术,必有一款适合您。不管是带有集成变频器的减速电机,还是全套的机电一体化系统:我们的分散式驱动解决方案可以为您节省能源和成本。

  • 伺服驱动技术

    伺服驱动技术

    在同时需要力度和精确度的地方,都可以使用我们的高性能伺服减速电机和伺服电机。结合相应变频器技术之后,您可以动态驱动单轴和多轴应用程序,并实现最佳性能,在任何设备架构中都可以实现完全同步的流程,且高效可靠。

  • 控制、操作、软件

    控制、操作、软件

    工业通讯、控制技术、操作终端、软件和其它配件也属于我们的业务范围。请使用我们模块化系统中所包含的丰富产品来打造完美解决方案,根据您的机器和设备架构进行个性化调整——我们助您实现流畅的设备运行。

  • 节能且安全

    高能效

    effiDRIVE®节能解决方案——节能驱动技术不仅可以降低资源消耗和二氧化碳排放量,还可以降低运行成本。能源专家为您提供咨询服务。safetyDRIVE安全技术——从安全制动器到受保护的通讯技术,我们可提供能简单集成在现有机器和设备中的通用型方案。防爆保护——我们的产品可满足全球范围内最主要的指令和标准的要求。

  • 工厂自动化

    工厂自动化

    在工业4.0的框架下,我们针对自动化解决方案进行了进一步的探索。如果您要重新规划生产和安装过程,使之完全自动化,那么首先就需要:寻求值得信赖的合作伙伴,来协助您今后针对新的市场需求迅速作出反应。您也需要借助新的模块化结构和移动辅助系统作为互联工具,为智能工厂奠定基础。

  • 汽车行业的自动化

    汽车行业的自动化

    平稳的生产流程在汽车行业中的重要性是在几乎所有其他行业中所无法比拟的。正如车辆本身凭借配备的电子和通讯功能进入了数字化世界,其制造过程的自动化解决方案也必须智能、高效和全面。例如移动安装向导充当移动工作台,并且实现最佳的人机交互。

  • 机器自动化

    机器自动化

    根据行业和应用而定,我们需要针对您的机器的自动化考虑不同的要求。通过我们根据您的需求为您量身定制的机器自动化解决方案,您将一站式获得可靠、可快速使用、创新并且面向未来的技术。这样可以保证在应对不断变化的需求时具备超高的灵活度,实现高精度的产品流以及快速的调试和直观的操作。

  • 汽车制造业

    汽车制造业

    汽车的生产必须分秒必争:那些按“准时制 (just in time)”和“准序制 (just in sequence)”生产的企业,一旦停产则意味着巨大代价。这些企业都需要灵活高效的驱动解决方案和智能型自动化方案。我们为汽车生产线量身定制了集成式一体化驱动解决方案,您尽可从中受益。

  • 运输和物流

    运输和物流

    在物流领域,我们的设备每天都输送着大量的货物。设备可用性是重中之重。同时,精准的控制器和精细分级的扭矩则可确保精确定位和安全且经济的货物运输。由此,包裹和托盘始终可以安全、可靠且高效地到达目的地。

  • 饮料业

    适用于饮料业和液体灌装的驱动解决方案

    作为饮料制造商,我们客户必须根据季节和市场要求不断使自己的设备适应于新的工艺、加料方式和生产程序。基于我们驱动组件的模块化系统、客户定制型系统解决方案及驱动技术的全球快速可用性,能确保您的生产设备和灌装设备始终满足最新要求。

  • 机场行李托运

    机场行李托运

    未来要求机场运营商必须能够更加迅速、高效地运送乘客及其行李。所以要尽量缩短飞机的经停时间。在这一点上,您可以选择信任我们,我们是您经验丰富的系统解决方案合作伙伴:多年来,“SEW-EURODRIVE制造”的驱动技术已应用于多个大型国际机场,并为运输和物流工作的顺利推进做出了巨大贡献。

  • 其它行业

    其它行业

    在所有需要动态、力度和精准度相结合的高效自动化领域,我们都是您的最佳合作伙伴。通过与客户开展深入对话,及多年的实践经验,我们对全球各行各业都有着深入的了解。我们一定能为您找到适用的解决方案。

  • 生命周期服务

    生命周期服务

    在我们的生命周期服务内,我们除了向您提供各类服务和帮助之外,还将在整个设备生命周期内为您提供多种辅助设备和工具。从首次咨询开始,到机器和设备的使用和现代化改造,我们将全程陪伴。无论您正处在生命周期服务的哪一个阶段,我们始终是您坚实的后盾。作为出色的合作伙伴,我们将随时为您待命,即使一切正顺利运行。

  • 咨询

    咨询

    即使是在您决定采购新设备和机器之前,我们也会设身处地地为您提供相关的建议和帮助。我们会为您给出所有可行的方案,从而共同作出明智的决策。为了使决策更加轻松,我们还会为您提供专业的知识和所有必要的信息。

  • 规划与工程设计

    规划与工程设计

    由于理想的规划至关重要,因此联合进行工程设计是我们的首要任务。您给出您的想法和要求,然后我们共同开发针对您的应用量身定制的驱动和自动化解决方案。遍布世界各地的专家将始终为您提供优质的服务。也欢迎您直接在办公室访问我们的门户网站,使用规划和工程设计工具并获得在线支持。

  • 采购与供货

    采购与供货

    您是否期待着顺利的采购流程,而不喜欢复杂的物流运输过程?选择我们,您还将在设备生命周期的这一阶段内受益于我们多年的专业诀窍。通过提高查询和处理订单的速度和质量,您可提高流程效率并降低物流成本。

  • 安装与调试

    安装与调试

    您是否想让新的驱动装置和设备经济高效地运行,并且准时启动运行?这取决于您所选择的合作伙伴是否能在开始时就为您提供全方位高效支持。凭借久经考验的驱动和自动化设备安装流程,我们保证设备能够正常运转。同时,我们会帮助您优化机器和设备的运行过程、降低调试成本并避免产生间接损失。

  • 使用

    使用

    尤其是在使用阶段,机器和设备的生命周期成本会受到很大的影响。因此,即使一切正常运行,我们也会随时为您待命。在我们的协助下,您的生产过程将会保持可靠和高效。您可以向我们咨询,在哪些方面还可以节省更多的成本,以及如何提高设备的可用性和生产效率。 。

  • 现代化改造

    现代化改造

    随着设备使用时间的增加,不仅法律法规的边界条件发生了改变,同时生产效率、设备和部件可用性所面临的要求也有着不同的变化。因此,您需要进行现代化改造,包括在部件方面。您可以充分利用我们的专业知识来完成这项高要求的工程设计和服务任务,在此期间我们定会为您提供阶段性的合作支持。我们始终关注:您的经济效益的最大化。

企业历史:持续发展。

  • 通过激活这个视频,Youtube将把数据传输到美国。更多内容请见我们的隐私政策。

  • 通过激活这个视频,Youtube将把数据传输到美国。更多内容请见我们的隐私政策。

向上

我们的企业:重要事件概览

SEW-EURODRIVE早已不仅仅只是一家电机制造商。作为由企业主亲自经营管理的一家隐形冠军企业,我们已经发展成为全球领先的驱动技术制造商——是一家真正的家族式国际化企业。

22,700名员工

22,700名员工

900多位工程师、850位研究人员、约350位培训生和在校大学生、全球各地研发、生产和销售部门中的数千名员工:他们每天都干劲十足,致力于为SEW-EURODRIVE的客户定制出专属的解决方案。

> 42亿销售额 ('24)

> 42亿销售额 ('24)

销售额极高,肩上责任也极其重大。SEW-EURODRIVE明确承诺,我们将坚持包容性和多样性原则,与合作伙伴和供应商的公平共处原则以及合理利用资源原则。

57个国家

57个国家

SEW-EURODRIVE在全球5个大洲拥有18个生产基地和92个驱动技术中心,客户可以随时联系到我们。并且可在全球范围内实现快速可用性、超短供货时间以及现场面对面支持。

> 90年的经验

> 90年的经验

1931年,Christian Pähr创立南德意志电机厂。最初它只是一家位于巴登的私人作坊,现在,它已经发展成为了一家全球化科技企业。只有大量的奉献和激情,才能成就这样的事业。此外还需要以多年积累为基础的专业实力。

向上